This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617B:TCA9617B Wave

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575143/tca9617b-tca9617b-wave

部件号:TCA9617B
主题中讨论的其他部件:TCA9617A

团队成员:

需要您的帮助来检查波浪是否 正确。

下面是连接块:

主输出波形良好。 但端口A时钟将有一个步骤:

您能告诉我为什么会有一个步骤吗? 由于I2C,将检查电压电平以查看"0"或"1"。 是否会造成潜在风险?

当I2C发送出去时,从属设备将进行响应。 但从属信号如下所示:

为什么响应信号不能获得零电平,总是有500mV偏压? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您看到的一切都是正常的,也是预期的行为。

    请阅读数据表 中的9.3 3“高到低转换特性”部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jonathan:

    请告诉我为什么会有一个步骤? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据表中提到步骤大约为0.5V,但为什么客户测试高于0.5V? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Derek:

    您看到的是设备的静电电压偏离值。  这就是我们如何判断零的来源方向。  

    下面是一篇描述缓冲部件工作原理的文章。

    https://e2e.ti.com/support/interface/i2c/f/390/p/54.8966万/2006051?tisearch=TI-e2e&keyMatch=static%20voltage%20off-set%20fhoude</s>200.6051万

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis:
    谢谢。 这让我明白了。 下面有3个问题:
    1.我们为什么要有一个缓冲器来输出0.5V电压,为什么要有0.4V比较器?
    2.如果B端口的电压为1.8V。 如果使用A到B,A为主,则B输出将接近0.3 *1.8V =0.54V。 如何解决?
    3.对于串行应用,我们的部件是否可以支持端口输入,B端口输出,然后连接另一个TCA9716 B端口进行输入,然后连接端口输出?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Derek:

    1. 当零来自A侧时,B侧设置为0.5V,当从属设备拉动电压低于0.4V时,零将传回A侧。  这使设备能够知道何时从B侧将零强制到A侧。

    2. TCA9617A在B侧不支持1.8V电压。  我不知道这是一项要求。  您正在处理哪两个电压电平?

    3. 我不知道你问的是什么。  您是否询问是否可以将两个缓冲器串联? 可以,但不能将两侧B连接在一起。

    Francis Houde