This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:用于峰值电流问题的TPS6.5983万

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575853/tps65983-tps65983-for-peak-current-question

部件号:TPS6.5983万

尊敬的先生  

您可以看到我想将PDO4峰值电流从100 % 更改为200 %

请问,如果我们更改此值,电源容量是30W还是15W?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    如果您将峰值电流从100 % 更改为200 % ,您可以维持高达1.5A的电流峰值,而不会受到电流保护(OCP)的冲击。 但是,由于您的最大电流设置为0.75A,PP_hve支持高达15W的电流。 但是,当您的系统看到电流峰值为1.5A时,您不一定会看到30W,因为您的电压会在这些事件中下降,并且保持大致相同的功率。
    我希望这能有所帮助。

    谢谢!
    Eric