This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5983万:TPS6.5983万电流限制测量

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575872/tps65983-tps65983-current-limit-measurement

部件号:TPS6.5983万

尊敬的先生  

BQ2.4725万A具有以下等式,可以让我们测量传感器和传感器引脚之间的电压  

由于我们要确认电流感应布局问题,如果我们设置了max=3A并且峰值电流为100 %

触发电压值和容差是多少  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kai,

    如果您将最大电流设置为3A,将峰值电流设置为100 % ,则过流保护(OCP)的触发值将为3A。 高于3A的任何值都将触发OCP。

    谢谢!
    Eric