This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3822万I:RGMII接口中的快速链路关闭模式

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575506/dp83822i-fast-link-down-mode-in-rgmii-interface

部件号:DP8.3822万I

您好,

我们的客户有关于DP8.3822万的问题。
我要为客户发布问题:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DP8.3822万具有快速链路关闭模式。

数据表中有以下说明:

表26. 0x000B控制寄存器#3 (CR3),快速链路断开模式,

第3位根据"MII接口"的RX错误计数断开链路。
当预定义的32 RX错误在10us中发生时
达到时间间隔时,链路将被断开。

我有疑问。

快速链路关闭模式在RGMII接口中是否有效?

我想将此设备用于RGMII接口中的EtherCAT。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

提前感谢您的参与。

此致,
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takishin-san,

    很抱歉您对此感到困惑。
    MII和RGMII存在RX_ER。 实际上,RX_ER在技术上是MDI问题(电缆端)的结果,但被带到MII/RGMII (数字端),这样MAC就可以发现任何问题。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takishin-san,

    为了澄清,FLD功能将适用于RGMII,因为RX_CTRL信号包含RX_ER信号。 RX_ER与RX_DV组合以创建RX_CTRL信号。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗斯桑和罗布桑,

    感谢您的回答。
    我理解。

    此致,
    Takishin