This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP422:符合SN75LVCP422 SATA?

Guru**** 2870790 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575356/sn75lvcp422-sn75lvcp422-sata-compliant

部件号:SN75LVCP422

您好,

我想知道SN75LVCP422是否完全符合SATA (验证或认证)——SATA有一些奇怪的协议,让我很紧张。 如果我们有任何测试结果或SATA合规性文档,我可以与客户分享,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adomino,

    SATA规范定义了主机和设备,重新驱动程序只恢复和重新传输电信号,而不处理协议层。
    因此,转驱动器未经过认证。
    HDMI在其规格中包括中继器,其中,转接器经过认证。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adomino,

    虽然驱动器可能未经过认证,但我们让UNH为我们进行了一些互操作性测试,以确保我们的组件能够与大量驱动器和控制器组合正常工作。

    此致,