This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:它是否与PI3EQX8908兼容?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575545/ds125br401a-is-it-compatible-with-pi3eqx8908

部件号:DS125BR401A

去年,Pericom停止交付PI3EQX8908。

DS125BR401A的引脚配置与PI3EQX8908完全相同。

是否兼容?

此致,

Hidehiko待人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PI3EQX8908是根据TI的原始设计开发的。  但是,制造过程和模拟特征是不同的。  DS125BR401A的最佳设置将有所不同,但DS125BR401A CTLE的灵活性应允许在系统中实现良好的设置。  如果您可以发布有关应用程序的更多信息,我可以为401A设备推荐良好的起始值。

    此致,