This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30:单端SSI

Guru**** 2929250 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574379/sn65hvd30-single-ended-ssi

部件号:SN65HVD30

我们 以前曾将SN65HVD30用于差分6线SSI接口。  我们现在有一个需要单端,4线,SSI接口的应用程序。  是否为输出提供建议的连接配置以使其成为单端?  'B'和'Z'输出是否应该作为公共连接在一起?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dennis,

    我正在为您调查此事,很抱歉今天没有时间在正常工作时间内到达。我将在明天跟进并回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dennis,

    很抱歉耽误了时间,上周我的阁楼有一个热水器被炸毁,这给我造成了一场混乱。

    要让SN65HVD30支持单端SSI接口,您可以将接收器输入B连接到常见电压(如2V),然后在其周围安装一个开关。 这将类似于比较国。 我在实验室中设置了此功能,并拍摄了一张屏幕截图,向您展示它的工作情况:

    此处,通道1是MCU侧的接收器输出(R),通道2是总线侧的A引脚,通道3是总线侧连接到2V电源的B引脚。

    对于驾驶员来说,事情没有上面那么复杂。 只需驱动您的信号以将其传输到驱动器输入中,然后将信号A发送到另一端的接收SN65HVD30。以下是此工作的屏幕截图:

    对于这两种测试,总线上都没有安装终端。 如果您要从主板上的电源设置B上的2V通用信号,请确保使用高值电阻器(即 50K欧姆)以限制您正在燃烧的电量。 请告诉我您还有什么其他问题吗?