This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:通过软件模式(I2C模式)使用时处理推荐的硬引脚

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575192/tmds181-handling-recommended-hard-pins-when-using-by-software-mode-i2c-mode

部件号:TMDS181

您好,

您能告诉我在软件模式(I2C模式)下使用时如何处理推荐的硬针吗?

此致,
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato:

    如果这是3级引脚或具有内部上拉/下拉,则I2C处理的GPIO引脚可以保持未连接。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您的快速响应。

    除了 EQ_SEL/A0和A1的引脚之外,GPIO引脚的设置始终被忽略,因为如果将I2C_EN/PIN上拉至高电平,I2C控制模式将被赋予优先权,我的理解是否正确?

    此致,
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kato:

    是SIG_EN,PRE_SEL,EQ_SEL (非A0),TX_TERM_CTL,SWA/POL在I2C模式下将被忽略。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Moise-San,

    感谢您的支持。
    我明白了。

    此致,
    加藤