This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LVDS至VGA

Guru**** 2963680 points

Other Parts Discussed in Thread: THS8200, DS90CF386

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575183/lvds-to-vga

主题中讨论的其它部件:THS8200, DS90CF386

尊敬的各位:

谁知道哪种IC可以提供LVDS至VGA功能?

LVDS (单通道或双通道,非TTL 18或24位格式)到VGA (RGBHV格式)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    我相信我们有2个设备解决方案。 我会做一些研究并尽快提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    DS90CF386 FPD LVDS接收器可以执行LVDS到RGB数据的转换,然后再执行视频DAC (如THS8200),将RGB数据转换为VGA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jeffery:

    此解决方案转换LVCMOS数据,而不是RGBHV格式。

    你还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    我相信DS90CF386将4 LVDS数据转换为LVCMOS RGB数据加上H和V (3 x 8位加上H和V),随后的THS8200将LVCMOS 24位加上H和V转换为模拟RGB,并在模拟RGB输出上插入同步 (所有或仅限G)和H和V逻辑电平输出。 如果这不能满足您的需求,那么我认为我们没有为您提供解决方案。 不过,我会询问FPD Link的员工是否有任何建议。