This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:TCA9535问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535, TCA6424A, PCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575128/tca9535-tca9535-questions

部件号:TCA9535
主题中讨论的其他部件: TCA6424APCA9534

您好,

Primax中存在一些关于TCA9535的问题,您能否提供一些反馈? 谢谢!

 

1)例如,PCA9534假设所有IO引脚(定义为输入的8通道)同时更改状态,如何回应更改? 并行处理还是分布式处理? ?TCA9535和TCA6424A?

 

2)假设IC正在处理中断事件,则输入引脚处有一些级别偏移。 IC如何工作? 丢失数据?

 

3)输入引脚的有效作用是什么(翻转IO)? 或上升边缘偏移?)

 

4) PCA9534的最大IO数据速率是多少?

 

5)如果我们通过I2C写入扩展器,是否需要一些时间?

 

6)如果我们每2毫秒与扩展器通信,多少I2C通信速率(kHz)是正常的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Roger,

    1) 这全部同时完成,我假设这就是您所说的并行处理。  

    2) IC查找状态更改。  然后将其放入班次登记簿中。  我不确定您的意思是"丢失数据?"。  您能否详细说明这一问题。

    3) 完成状态更改,而不是上升或下降边缘。

    4) 我们支持400kHz I2C操作。

    5) 我不确定我是否理解这个问题,您能详细说明吗?

    6) 让我回到您的身边。  

    Francis Houde