This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万YB:有关DP8.3848万YB计时规范的问题

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575113/dp83848yb-questions-regarding-timing-specs-of-the-dp83848yb

部件号:DP8.3848万YB

客户询问了DP8.3848万YB的计时规格。  请参阅下文。

我对DP8.3848万YB数据表中的计时规格有一些疑问。 1) TX_CLK和RX_CLK高/低时间16ns到24ns的定时规格2.4 _1和2.5 _1,这种情况在每个周期之间的变化是否很大,或者在每个周期之间是否相同? 例如,如果当前周期为16ns,下一个周期是否为24ns? 2)此外,我没有看到TX_CLK和RX_CLK的周期抖动的任何计时规格。 它是否与连接到X1的振荡器上的输入抖动相同? 例如,如果我们使用的振荡器具有20psec的峰间期抖动,那么我们是否应该将20ps的周期抖动添加到TX_CLK和RX_CLK? 3)此外,MII的设置,保持和输出延迟计时规范,这些计时规范是否已考虑到TX_CLK和RX_CLK上的期间抖动,假设我们符合25MHz振荡器规范(输入抖动小于800psec)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brandon:

    以下是您的问题的答案:
    1. TX_CLK和RX_CLK占空比在IEEE规范22.2 .2.1 和22.2 .2.2 中列出。
    要求额定20ns高/低,变化范围为14ns至26ns。 DP8.3848万YB在高压和低压侧均将超过此要求2ns。 您将完全符合规格。 当您在范围和模拟中实际查看它时,我们的TX_CLK和RX_CLK不会随着周期变化太大而变化。
    2.在TX_CLK或RX_CLK上看不到足够的抖动,因此无法导致设置/保持失败。 100BASE-TX时25MHz时钟和10BASE-T时2.5MHz时钟有足够的余量 在接近看到MAC定时问题之前,您会在MDI (电缆侧)上看到问题。 XI抖动规格将确保您保持足够低的抖动,以便MDI正常工作并通过PMA的抖动规格。
    3.设置/保持和输出延迟将为您提供足够的余量。 同样,如果您在MII上看到任何明显的抖动,则无法在MDI上链接。 我从未在MII上遇到过任何抖动问题。 设备将在MII之前断开MDI。

    此致,
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ross:感谢您的回复。 我们与客户分享。 请参阅以下他的后续行动。

    您好,Naser,我还有一个关于DP8.3848万YB的问题,我想添加。 数据表未指定VCC以上或地下输入的任何动态过冲规格。 它在绝对最大额定值中仅具有-0.5V至VCC+0.5V的直流输入电压(Vin)规范。

    许多数据表将具有额外的动态过冲规格,例如-2.0V至VCC+2.0V,持续2秒。 您是否可以为此芯片提供类似的规格?

    使用您的IBIS模型,我们看到的大约-0.7V的电压小于2nsec,这超出了直流输入规范,需要确定这是否正常,因为它小于2nsec而不是DC。

    此致,
    Naser