This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600SEVM:TX/Rx示意图

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575512/sn75lvcp600sevm-tx-rx-schematic

部件号:SN75LVCP600SEVM
主题中讨论的其它部件:SN75LVCP600S

大家好

 我的客户正在使用SN75LVCP600S,我觉得EVM中的TX/RX原理图很奇怪。

 主机RX连接到LVCP600S RX,TX连接到接收器RX,我认为应该相反,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Randy:

    我认为信号的命名存在一些混淆,您可以将EVM视为靠近器件的适配器,然后两个eSATA连接器上的Rx/Tx都是来自存储器件的Rx/Tx。

    由于J1连接到主机,所以Rx (是输入端口)和Rx (J2)是输出端口。

    我希望该规范中的图能够澄清这一点,EVM将取代电缆。

    此致