This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:TUSB522P能否完全通过USB兼容性测试?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575163/tusb522p-can-tusb522p-fully-pass-the-usb-compliance-test

部件号:TUSB522P

大家好,

请允许我向您咨询TUSB522P的相关信息。

我们的客户正在考虑使用USB 3.0 中继器,该中继器可通过其系统的3.0 符合性测试。
他们只会选择一种经过验证且完全通过测试的设备。  

Q1) TUSB522P能否完全通过USB 3.0 / 3.1 的USB兼容性测试规范?

问题2)。 如果是,请与我们分享用于合规性测试的测试结果数据和测试设置。

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kawai,


       TUSB522P通过了3.1 & 3.0 符合性测试,使用EVM和USBIF所述的设置进行符合性测试。 电气测试与客户无关,因为EQ配置取决于布局实施,但是,我可以与您分享CV测试结果,这些结果是我们前几代再驱动器中的弱点。 您在CV测试部分中看到的故障是由设备而不是由驱动程序生成的(使用和不使用TUSB522P时的结果相同),原因是连接的设备是gen 3.0 ,而CV测试工具则需要gen 3.1 设备。  

    e2e.ti.com/.../OS0_5F00_DE0_5F00_EQF.pdf

    e2e.ti.com/.../TUSB522P-Compliance-test-results.xlsx

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Diego-San,

    感谢您提供信息。 请允许我再问您一个问题。

    问题3)。 您有多少个系统级应用示例通过了使用TUSB522P (在实际系统应用中经过验证的设计)的USB3.x兼容性测试?

    此致,
    KAWAI