This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB7340:TUSB7340上的USB 2.0 端口x不可移除

Guru**** 2554060 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB7340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575222/tusb7340-usb-2-0-port-x-nonremovable-on-tusb7340

部件号:TUSB7340

您好,

 

关于TUSB7340上的USB控制寄存器(bitt3-1),我的客户提出了问题。

根据数据表(table.104:page56),

(USB2_Portx_non_REM)

USB 2.0 端口x不可拆卸。 当此位设置为1时,TUSB73X0

强制DR位在端口状态和控制寄存器中为1

对应于USB 2.0 端口x

 

这意味着TUSB7340将仅作为2.0 工作,而与3.0 的在线设备从外部连接。

(禁用3.0 的通讯。)

示例;

2.0 (外部)-> 2.0 操作(TUSB7340)。
(Exchange 3.0 到USB设备)
3.0 (外部)-> 2.0 操作(TUSB7340)。

我的理解正确吗?

 

此致,

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    不能,DN端口不能配置为3.0 Only,该位只是将端口配置为不可移除。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Elias:

     

    感谢您的回复。

     

    我知道了,并通知了我的客户。

     

    此致,

    TAO_2199