This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:启动顺序以及从VDD33到VDDIO的漏电流

Guru**** 2547600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574072/ds90ub925q-q1-power-up-sequence-and-leakage-current-from-vdd33-to-vddio

部件号:DS90UB925Q-Q1

您好,

我想知道VDD33(3.3V)和VDDIO(1.8V)的功率顺序要求。 在客户测试中发现泄漏电流。

检查后,客户的原理图还可以,下面是开机波形。 红色电路中有VDDIO电压。 我已检查了设备周围应用的所有可能泄漏路径,未发现任何问题。 结果显示内部从VDD33到VDDIO的泄漏电流。

1.您能否帮助确认此问题?

2.对于以下波形,当存在泄漏电压时,VDDIO引脚是否存在任何风险?

3. VDD33和VDDIO的建议通电顺序是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnny:

    我不确定您是否已经收到同事的反馈,但我只想分享一下我对DS90UB925-Q1电源序列的了解。
    据我所知,DS90UB925的电源顺序要求与DS90UB928相同。 这意味着VDDIO需要在VDD33之前或同时进行加速。 请参阅DS90UB928的数据表。

    我仍然建议您等待TI的确认。
    谢谢!