This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万YB:重置输入:软件是否能够驱动PHY重置,或者是否足够进行硬件加电重置

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575372/dp83848yb-reset-input-should-software-be-able-to-drive-a-reset-to-the-phy-or-is-a-hardware-powerup-reset-sufficient

部件号:DP8.3848万YB

我们知道PHY需要初始重置,通常 由我们的加电硬件提供。  但是,我们的主机软件是否也能够重置PHY,例如,如果它在操作过程中“挂起”? 或者这是设计过度了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    将重置线路绑定到主机处理器不会过于设计。 如果您受到严重的引脚限制,您可以选择使重置行保持浮动,但不建议这样做。 可能会出现PHY停止响应并需要使用重置信号进行重置的情况。

    其中一种情况是意外重新分配PHYID,这将阻止发生所有MDIO事务,直到PHY被限制。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    当设备通电时,我们实际上有一个内部POR (通电重置)电路。
    但是,您也可以在之后执行硬件或软件重置。
    我不会说列入这项建议是一种「过分设计」的做法。 我发现许多客户仍然会执行硬复位或软复位,即使存在POR电路。

    此致,
    罗斯