This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:将TUSB3410与外部振荡器配合使用。

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572186/tusb3410-using-tusb3410-with-an-external-oscillator

部件号:TUSB3410

您好,

我想使用TUSB3410和外部振荡器。 (非晶体)

我有以下问题。

1.如何在 1.8V内部稳压器和1.8V外部电源之间进行选择? 使用内部监管机构是否存在任何风险? (有些参考设计使用内部设计,有些则使用外部分压器。)

2.看来应该使用1.8V 12MHz振荡器,请告诉我 使用1.8V振荡器时X1/CLKI的推荐电压范围?  (VIH的最小值和最大值,Vil的最小值和最大值)

此致,

A.Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.端子VREGENz选择内部或外部1.8V稳压器。 使用任何一种都不存在风险,启用内部稳压器后,功耗将会更高。
    2.我会找设计师,然后尽快回到这里。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    VIH MIN=VDDS的0.7
    Vil MAX_VDDS 0.3
    其中VDDS为1.8V电源。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。

    您能告诉我我们使用内部电压调节器时1.8V VDDS的范围吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最小值=1.65V
    最大=1.9V