This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320:此IC是否可与3.0 搭配使用?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320, TUSB321, TUSB542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574368/tusb320-does-this-ic-work-with-usb3-0

部件号:TUSB320
主题中讨论的其他部件: TUSB322TUSB321TUSB542

尊敬的团队:

我们正在设计便携式游戏控制台,我们希望在C型连接器中使用USB 3.0。

根据USB控制器,我们已经看到您的TUSB320 IC可以安装在我们的产品上。 我们的要求如下:

-         USB 3.0。

-         C型连接器。

-         插入和方向检测。

-         双角色端口(DRP)。

-         VBUS检测。

-         模式检测。

-         小号。

我们发现IC唯一的问题是,根据数据表,TUSB320似乎是2.0 导向型的,因此我们想知道是否可以在DRP模式下将其与3.0 配合使用。

如果TUSB320不符合我们的要求,我希望您能回复我们并给我们一些其他建议。

提前,非常感谢。

此致,

Jesús

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,耶稣,

    TUSB320用于2.0 ,因此此设备不符合3.0 的要求,因为您需要VCON。 另一方面,我们拥有支持3.0 的TUSB321和TUSB322,甚至与TUSB320相同,但这些设备可以通过GPIO /I2C进行控制。 请查看这些设备。 如有任何问题,请告诉我。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢您的回复。 我一直在查看TUSB321数据表,它似乎正是我们所需要的。 正如我在第一条消息中提到的,我们打算将IC用作DRP角色,但在数据表中,我只看到了DPF角色的参考示意图。 能否提供DRP的参考原理图? 此IC是否具有评估板?

    此致,

    Jesús

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Luis:

    请问您能给我反馈吗? 为了继续我们产品的设计阶段,我们需要一个作为DRP的TUSB321的参考设计。

    提前,非常感谢。

    此致,

    Jesús
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,耶稣,

    很抱歉回复延迟。 要将设备设置为DRP角色,您只需浮动端口引脚,因此您可以将图4作为设计参考。 此外,您还可以了解TUSB542,这是一种USB Type C驱动器,因此此设备可以提高系统的信号完整性。 图16显示了DRP角色的示意图示例。 我希望这能有所帮助。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队