This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6.522万:瞬态抑制器在现场出现故障,我无法复制。

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574403/sn65220-transient-suppressor-failed-in-field-in-a-way-that-i-have-been-unable-to-replicate

部件号:SN6.522万

我的设计使用SN6.522万DBV在输入总线上提供ESD保护,以传送3.3V逻辑信号。  SN6.522万设备GND引脚(2和5)连接到产品机箱GND,设备A和B引脚(6和4)分别连接到一个信号。 其目的是将每个信号分别在0V和3-5V之间截取。 在从现场返回的设备上,我发现一个设备上的引脚4至GND路径出现短路故障,并且始终具有约15欧姆的电阻。 故障似乎是双极性的,我的意思是测量相同的小电阻,即我在电阻模式下连接DMM的导线,以及相同的小VF ,无论我以哪种方式连接二极管模式下的DMM的导线。  

出现故障的SN6.522万在设备装运前已通过测试的输入通道短路,因此必须在现场发生损坏。 我正在尝试确定哪种事件可能会破坏它。  作为一种瞬态抑制设备,它本身似乎不太可能被ESD事件损坏。  如果对许多瞬态器件施加的直流电压超过其截取电压,则会发生故障,因此我尝试模拟这种情况。  在零件的未电流通道(PIN6至GND)上,我有意施加低于GND且高于6V的直流电压。  如预期那样,这会导致零件损坏。 但是,负直流电压似乎造成单向故障,正过压似乎使通道完全打开。 这两种情况都不会真正复制在现场损坏的通道上看到的双向15欧姆短路。 您是否对持续双向短路的可能根源有任何想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Samuel:

    让我来看看这个问题,看看我们以前是否遇到过这个问题。 感谢您的耐心等待!

    非常恭敬,
    Brian Dempsey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Samuel:

    要回答您的问题,双向短路通常是设备内部齐纳二极管的预期故障模式。 对于您所看到的电阻,如果齐纳确实存在短路熔接,这将导致任何电压到达内部晶体管Q1,从而使导通接地。 关于您所看到的电阻,这可能是由于下面所示的内部电阻器R1与带保险丝的短齐纳。

    至于原因,没有办法确定。 如果您的测试产生的结果与损坏组件上的结果不同,则可能有多种原因造成差异。 我希望这能有所帮助!

    非常恭敬,

    Brian Dempsey