This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181 Retimer输入阻抗

Guru**** 2802045 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573930/tmds181-tmds181-retimer-input-impedance

部件号:TMDS181

您好,先生:

很抱歉打扰你。

有关TMDS181阻抗的一些问题需要确认,

1.我们看到的规格阻抗为100欧姆(典型值)。 测试环境是指通电 还是断电??

2.我们需要通过HDMI徽标。  

我们的最终测试结果是TMDS181输入(CLK,DATA)上72欧姆,阻抗不能满足100欧姆

您能否为我们分享经验?

感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,

    在打开和关闭TMDS181的两种情况下,阻抗通常为100ohms。
    您能否提供TMDS181上的标记? 客户可能有预生产样品。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Moises,您好!

    请参阅下图

    如果需要其他信息,请告知我们。 谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shutcheng,

    我看不清楚标记是否表示TI 58是预生产样品,您需要样品5A或更新的样品。

    如果Mar显示TI 68,请提交HelpMe标签以继续调试。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moises,您好!
    3月是TI68。 什么是提交HelpMe TT??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用程序是视频捕获卡。 请在下面找到系统方框图。 我已提交HelpMe TT。