This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:DS90UB964/UB927兼容性

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574722/ds90ub964-q1-ds90ub964-ub927-compatibility

部件号:DS90UB964-Q1

您好,

 我想知道为信息娱乐开发的FPDLINK III设备与ADAS设备之间是否兼容。

例如,我们能否将DS90UB927与DS90UB964互连?

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Umberto:

    否,ADAS和信息娱乐芯片组使用不同的FPD链路III帧,并且它们彼此不兼容。

    谢谢!
    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:

     这种差异是否有任何特殊的原因是由于申请造成的,还是因为有人开始采取不同的做法?

    谢谢

    Umberto