This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E05U06:通过电视在HDMI上降低阻抗

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574802/tpd4e05u06-impedance-reduction-on-hdmi-with-tvs

部件号:TPD4E05U06

您好,

我们的客户使用TI的IBIS模型TPD4E05U06尝试了HDMI接收线路的阻抗仿真。
因此,阻抗从100欧姆降低到80欧姆。
删除TV时,阻抗为100欧姆。

您能给我一个解决方案吗?

此致,
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我很乐意帮助您解决此问题。 您能否向我提供更多信息或示意图?

    非常恭敬,
    Brian Dempsey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian:

    感谢您的回复。
    我已经从我们的客户那里获得了设计信息。
    我会按顺序向您的帐户申请您的友谊,并将设计信息发送给您。

    谢谢!
    ACGUY