This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0031万:最大耗散功率

Guru**** 2747055 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573683/tlk10031-max-powerr-dissipation

部件号:TLK1.0031万
主题中讨论的其他部件:TLK1.0232万

大家好,

我的客户计划为其系统使用TLK1.0031万。 然后,他想知道其最大功耗以设计功率块。 但是 TLK1.0031万数据表中5.3 推荐的工作条件中显示的信息与TLK1.0232万的信息相同。

如果它与TLK1.0232万的完全相同,我就来确认一下吧。
如果没有,您能否告诉我我我的客户的TLK1.0031万的最大功耗?  

他认为TLK1.0031万只有一个信道,因此应该比TLK1.0232万的信道小,他估计大约为1.15W (2.3W的一半)。

此致,

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Takashi:

    TLK1.0031万在TLK1.0232万中得到了充分利用,即使两个设备共享同一个芯片。 另一方面,TLK1.0031万的标称功耗为800mW,因为仅启用了通道A。 我们需要在数据表中修正此数据,以避免客户产生任何混淆。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luise-San,

    感谢您的迅速回复。

    我知道它的正常功耗约为800mW。

    您没有任何最大功耗数据吗? 为设计此设备的电源模块,绝对需要该信息。

    此致,

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takashi-san:

    很抱歉回复延迟。 请让我与设计团队一起了解此参数。 我会尽快回来回答问题。

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Takashi-san:

    根据设计团队的说法,TLK1.0031万的最大功耗为2.3W/2,因此值为~1.15W。 我们需要在数据表中修复它。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    谢谢,我明白了。

    此致,
    Takashi Onawa