This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:数据表问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575016/xio2001-datasheet-questions

部件号:XIO2001

尊敬的团队:

Pegatron对XIO2001有一些疑问。 请参阅下文。

1.从XIO2001到PCI插槽的最大PCI跟踪长度是多长? 它们会将迹线路由大约5英寸。 这样可以吗?

2.我们能否 向  Pegatron提供参考布局文件和参考EEPROM文件?

3.请参见参考电路中随附的图1,它是电阻器吗?  上拉电阻器的值是多少? 10公里?

4.请看附图2所 示的参考资料,您能告诉我如何实施INTX吗? 不同的PCI插槽似乎有不同的组合。 这些连接的目的是什么?

5. TI是否需要为客户构建EEPROM固件? 或者他们需要自己处理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我将在帮助网站上对此提供支持,请在那里跟进。
    此致