This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:VBUS的TPS6.5982万 UL

Guru**** 2547310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574449/tps65982-tps65982-ul-of-vbus

部件号:TPS6.5982万

您好,团队,

USB PD VBUS和VCONN软件是否应获取QVGS2和QVRQ2?

如果没有,您能否告诉我TPS6.5982万为什么同时获得两个UL认证?

此致,

Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yone-san,

    每台设备都需要获得UL认证才能发布。 但是,开发主板时,最终主板还必须连同其上的所有设备一起获得UL认证。

    谢谢!
    Eric