This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2.0 到以太网转换器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/575023/usb2-0-to-ethernet-converter

尊敬的团队:

我们是否有USB到以太网转换器? (2.0 至MDI)

由于它仅为2.0 ,因此10/100M以太网带宽已经足够。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    我们没有USB到MDI转换器IC。

    此致,
    罗斯