This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3849万I:关于MICR控制寄存器中LINK_INT的操作

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574796/dp83849i-about-the-operation-of-link_int-in-the-micr-control-register

部件号:DP8.3849万I

您好,

我们的客户将在其应用程序中使用DP8.3849万I。
我对MICR控制寄存器中LINK_INT的操作有疑问。

由于Link_INT (位13)的含义是当链路状态发生变化时,表示“1”,
如果认识到它将是“1”(链路启动或链路关闭),它是否正确?

此致,
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroaki-san,您好!

    您回答正确。 链路状态的任何更改都将导致触发此中断。
    链接中断或链接正常。

    此致,
    罗斯