This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD13S523:TPD13S523的短模式

Guru**** 2815765 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD13S523, TPD5S116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571787/tpd13s523-short-mode-of-tpd13s523

部件号:TPD13S523
主题中讨论的其他部件: TPD5S116

尊敬的各位先生:

我的客户向我们询问 了有关TPD13S523在短模式下的行为。

我找到了以下有关5 V OUT和GND的短模式的描述。

5V_OUT处的短路保护可确保在意外对地短路时不会损坏设备。

那么,5V_OUT和电源(VCC电压)的短模式会发生什么变化?

此致,

是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于TPD13S523,保护等级仅适用于GND短接到5V_OUT的情况。 在HDMI接口中,引脚17 (GND)和引脚18 (VCC)紧密相连,如果插入时引脚弯曲,可能会发生短路。

    5V_OUT通过负载开关连接到电源(VCC),如下所示。

    以下片段还显示了两者在设备中的交互方式。

    我希望这能有所帮助!

    非常恭敬,

    Brian Dempsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian-San,

    感谢 您的回复。

    我了解收到的评论的连接条件。

    但是,我的客户想要检查当5 V -电源和5 V -输出短路时设备的效果。

    如果您的5 V -电源和5 V -输出与您的评论短路,我认为该设备将受到55 mA LOADSW的保护。

    对吗?

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈塞伯-桑

    我相信你是对的。 当电源和5V输出连接在一起时,负载开关将保护设备。 希望这能有所帮助!

    非常恭敬,
    Brian Dempsey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian-San,

    感谢您的回复。

    我对客户的信息有误解。

    请告诉我当5 V输出和12 V (汽车)蓄电池短路时IC的行为。

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Hasebe-san,

    在实验室中运行快速测试后,我看不到对V_SUPPLY有任何影响。 此测试是通过使用设备的5V_OUT引脚将12 VDC电源短路来完成的。 下面的蓝色波形是短路板上的电压电平,粉色是5V_OUT引脚的电压电平,绿色波形是系统的5V输入电压。

    当12 VDC与5V_OUT短路时,这并不表示有任何问题,但由于数据表中缺少与此事件相关的信息,因此无法保证它是预期功能。 我希望这能有所帮助!

    非常恭敬,

    Brian Dempsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian-San,

    感谢您的善意回复。

    我还有一个问题。

    从测试数据看,时间短的时间似乎是4.5毫秒。

    如果短模式继续,会发生什么情况?

    是否存在任何有关IC将被断开的问题?

    是否可以保持短路?

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Brian-San,

    抱歉,我忘记了以下问题。
    能否告诉我您上次给我的波形的测试电路?

    很抱歉,我没有集体发送问题。

    此致,
    是。哈塞伯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hasebe-san,

    经过第二轮测试后,以下波形未显示与长时间短路情况相关的任何问题。 第一个测试是在源处无电压(绿色波形)和12V短路(蓝色)的情况下完成的。

    对于第二个测试,电源以5伏通电,并在施加恒定短路后获得系统的响应。 这里也没有发现任何问题。

    在测试设置方面,我们使用的是多通道直流电源, VBUS电路板(设置为12V)和HDMI产品EVM (TPD5S116)(与目标器件具有相同的电源保护)。此EVM板可在TI.com上找到。 我希望这能有所帮助!

    非常恭敬,

    Brian Dempsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian-San,

    感谢您的善意回复。

    我还有其他问题。

    1.我尝试按如下所示进行设置。

    正确吗?

    2.作为您的测试数据2,

      1) 在第一次测试中,短路中出现压降(约4 V),然后似乎保持在8 V

      2)在第二次测试中, 短路中出现压降(约2 V),然后似乎保持在10 V

    造成上述情况的原因是什么?

    此外,如果这种情况持续很长时间,是否没有问题呢?
    从数据表中可以看到5 V - OUT和GND之间的ZenerDiode已打开。

    此致,

    是。哈塞伯

        

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,

    这些电压水平是由测试设备的夹紧电压造成的。 电流水平随电流而增加,因为在第二次测试中有两个源,我们看到的电流水平更高。 因此,当电路夹具时,电压夹钳电平会稍有变化。

    在测试设置方面,我们将为VCAA电压@ 5V的5V_sys断电以及V_CON的5V_CON供电。 12伏电压引入到连接侧的中间销上。您是正确的。 在施加12伏电压之前,确保SYS和CON上都有5伏电压。

    希望这能有所帮助!

    -Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian-San,

    感谢您的快速回复。

    我客户的问题是,如果5 V输出和12 V短路并长时间保持该状态,是否不会发生破坏(吸烟,点火等)。

    是否由于夹钳电压而导致内部电路的电极二极管?
    或者是否有其他因素需要夹紧?

    此致,

    是。哈塞伯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hasebe-san,

    我们没有进行长期12V短路测试设备的耐破坏性,但在实验室测试10-15分钟时,我没有看到任何影响。 此外,齐纳二极管负责夹紧5V_OUT电压。

    对于12VDC对5V_OUT短路测试,我的建议是让客户在内部测试。 正如我所提到的,我们无法保证数据表中未指定的任何内容,因此在其工厂进行测试将是最合适的措施。

    非常恭敬,
    Brian Dempsey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Brian-San,

    感谢您的快速而友好的回复。

    我理解您的意见。

    我将回复我的客户您的评论。

    此致,

    是。哈塞伯