This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32ELX0421:热阻 ψjt Ω

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32ELX0421, DS32ELX0124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573201/ds32elx0421-thermal-resistance-jt

部件号:DS32ELX0421
主题中讨论的其他部件: DS32ELX0124

尊敬的支持团队:

我们的客户 正在评估DS32ELX0421。
他想知道热阻以研究热设计。
您能教我 Ψjt 一下DS32ELX0421吗?

此致,
Tacihbana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Masanori:

    您请求的PSI-JT未包含在原始热模型中。 我已重新提交请求,并将在我们的建模团队完成分析后立即向您和您的客户提供此规格。 完成此活动需要1-2周时间。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan-San,

    感谢您请求提供n ü Ψjt的数据。
    由于客户正在使用DS32ELX0124作为接收器,您可以 一起请求 Ψjt的DS32ELX0124吗?
    很抱歉打扰您。

    此致,
    Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-san,您好!

    是的,我也会请求DS32ELX0124的数据。 我希望这两种设备的散热性能相似,并将在分析完成后立即提供。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryan-San,

    感谢您的及时回复。
    我正在等待数据。
    感谢您的合作。

    此致,
    Tachibana先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tachibana-san,您好!

    感谢您的耐心等待。 模型已完成。 对于DS32ELX0421和DS32ELX0124,PSI-JT为0.1 C/W。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryan-San,

    非常感谢您获取n ü Ψt型号。
    我会尽快联系客户。

    谢谢,此致,
    Tachibana先生