This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3849万ID:如何判断链接

Guru**** 2910380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574181/dp83849id-how-to-judge-link

部件号:DP8.3849万ID

德拉斯,

     我将 DP8.3849万IDVS与Avago 光学 收发器模块配合使用,如果我连接了的RX, 无论我连接了A的TX还是B的TX,模块A的LED都将亮起。模块B与A相同。有时 ,带有DP8.3849万的设备会运行一段时间以显示网络屏障,此时链路等可能会显示错误。甚至,  A或B上均无连接,指示灯也会亮起。

     这怎么了?为什么?您能告诉我 DP8.3849万IDVS判断链接的方法是什么。这是我的原理图和测试。

(1) Moda 链路 LED指示灯打开

(2) MODB 连接 指示灯打开

e2e.ti.com/.../DP8.3849万IDVS_5F00_test.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    DP8.3849万IDVS将根据从收发器或信号检测引脚接收的数据流来确定链路。
    您是否正在使用信号检测?
    从您上面描述的内容看,似乎没有问题。
    您是否介意解释网络屏障和显示错误的含义?

    谢谢!
    罗斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross:
    感谢您的回复!附件是我的测试,正确吗? 网络屏障和显示的错误是链路连接正确,但没有数据收发器,但链路LED正常,甚至断开连接。在这种情况下,关闭设备并再次打开,一切正常。 这怎么样?

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../DP8.3849万IDVS.doc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    可能发生的情况是,交换机也支持远端故障,如DP8.3849万。
    远端故障是一种在不使用信号检测引脚时确定链路故障的方法。
    您是否知道交换机是否支持此功能?

    此外,从文档中可以看到,当使用正确的配置(即 TX和RX已连接)。

    您可以使用以下设置通过固件禁用远端故障检测:
    寄存器0x16h (PCSR)位[3]=0。

    此致,
    罗斯