This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:DS125BR820 0x28寄存器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574637/ds125br820-ds125br820-0x28-register

部件号:DS125BR820

尊敬的先生  

我可以知道SD_TH状态的含义吗??

如果我使用12Gbps SAS3,我应该更改寄存器的值吗?? 或者需要写入信号检测状态的更高范围??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号检测功能不用于控制DS125BR820数据路径。  它仅用于调试状态检查。  对于大多数应用程序,不需要调整寄存器内容。

    从寄存器0x0A读取信号检测状态

    RESERVED2引脚必须处于浮动状态,此寄存器才能工作。

    此致,