This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS171:用于TMDS171的Eye Scan软件

Guru**** 2546170 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS171, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574448/tmds171-eye-scan-software-for-tmds171

部件号:TMDS171
主题中讨论的其他部件: TUSB3410

我正在评估需要Eye Scan软件的TMDS171。

请给我一份副本。

谢谢

Colin Spry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Colin:

    EyeScan工具可在TMDS171产品页面的工具和软件选项卡下找到。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    下一个问题
    我已经构建了一个原型板,带有多个TMDS171和TUSB3410 USB到I2C接口电路(来自TMDS171EVM原理图)
    但是,我需要固件对TUSB3410进行编程,以便与Eye Scan软件配合使用。
    Eye Scan手册提到可能需要对TUSB3410固件进行重新编程,并提到TUSB3x10 EEPROM刻录器,但是
    据我所见,没有一个应用程序(Eye Scan和EEPROM刻录机)包含所需的固件文件。
    从何处获取TUSB3410的固件以与Eye Scan配合使用

    谢谢
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Colin:

    我将通过电子邮件发送固件。

    此致