This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30BA101:DS30BA101变压器耦合器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS30BA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574038/ds30ba101-ds30ba101-transformer-coupling

部件号:DS30BA101

有人能提供一种解决方案来修改DS30BA101 EVM,使其使用变压器来连接100欧姆双轴电缆吗?  变压器是设计的一个要求-目前是一个1:1的电缆侧有一个中心抽头。  但我们愿意听取各种建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rick:

    可以在SMA输入上添加变压器,但可能需要一个单独的子板,该板位于EVM上的输入SMA和输入 双轴电缆 本身之间。  从原理图的角度来看,我只需将其插入到SMA位置。  您只需注意 确保 变压器带宽足以满足应用程序的需要。

    此致,