This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 汽车DVD项目帮助

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C387A, SN75LVDS83B, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574201/car-dvd-project-help

主题中讨论的其他部件:DS90C387ASN75LVDS83BTFP401A

您好,

我试图缩小我的车载DVD 系统的尺寸,并想将我的所有部件添加到一个PCB。 我目前有两个液晶控制器在各自的屏幕上供电。 根据我的研究,我了解到没有直接HDMI到2通道30引脚EDP。 所以我的问题是,我可以将HDMI转换为LVDS,然后再转换为EDP,以及如何转换。 我找到了LCM6.7001万,但 找不到IC的用途。 如有任何帮助,我们将不胜感激。

谢谢

Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shane,您好!

    TI没有单个器件HDMI到eDP解决方案。 见 e2e.ti.com/.../47.5491万

    但是,我们确实有一个用于HDMI到LVDS的多设备解决方案(如下所示)

    TMS/DVI/HDMI至并行(DVI接收器):TFP401A和DVI接收器至2通道LVDS传输:DS90C387A (如果单通道LVDS输出,则SN75LVDS83B)

    本应用手册说明: www.ti.com/.../slla325a.pdf

    遗憾的是,TI没有LVDS至eDP解决方案
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 是否可以选择使用HDMI显示端口IC,然后将我的DP信号转换为EDP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane,您好!

    但是,TI可能没有HDMI转DP解决方案或DP转eDP解决方案。