请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS6.5982万-EVM 我有几个TPS6.5982万-EVM (版本1.0),在运行最初提供的(出厂)固件时,它们在配置ID 12 (中功率充电器适配器)中按预期工作。
如果我尝试在软件实验后恢复,或者只是使用TPS6598x应用定制器2.12 进行更新,则配置12将不再工作。
使用Aardvark,我可以直接从 TPS6598x应用定制器2.12 ,器件/重新刷新EVM固件(恢复)加载。 固件将加载并验证。
或者,我可以使用随2.12 提供的Aardvark FlashCenter和EVM恢复二进制文件,以及固件加载和验证。
在这两种情况下,配置ID12都不再起作用。 我的意思是,电源LED指示灯亮起,但当连接到戴尔平板电脑时,它不会按预期点亮5V LED和PVDR LED,而只是点亮CONS LED,而且Vbus中没有电流,尽管EVM以5伏的电压为Vbus供电。
我是否需要执行其他操作来恢复这些模块? 例如重新加载不同版本的Low Region Binary以与固件一起使用?
是否有方法可以了解EVM上加载的固件版本?