This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:DSI调谐器不能正常工作

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574363/sn65dsi83-the-dsi-tuner-can-t-work-well

部件号:SN65DSI83
主题中讨论的其他部件:DSI-TUNER

我从以下网站下载DSI调谐器: http://www.ti.com/tool/dsi-tuner。  但软件无法正常工作。 因为我在 右下角看不到"计算"图标,所以无法输出配置。

该软件有什么用途? 也许版本B可以很好地工作,谁能给我? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luffy:

    请发送您的电子邮件,我将与您联系。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    我的电子邮件:luffy.liu@arrowasia.com。
    非常感谢!