This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSU6111:TSU6111A

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TSU6111A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574491/tsu6111-tsu6111a

部件号:TSU6111
主题中讨论的其他部件: BQ2.4392万

您好,支持团队,

我的客户对TSU6111A感兴趣。 但他们担心 附件检测。 他们想知道附件是否已连接,而不在乎类型。 但对于某些附件,没有ID信号。 我浏览了我们的数据表,发现此部件似乎正在通过ID针脚进行附件检测。 对吗?  如果为true,则任何其它TI产品都可用于附件检测,而不带ID,但只能用于Vbus,D+/D-?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正兴

    BQ2.4392万设备在D+和D-引脚而非ID上运行其附件检测算法,以确定它是符合BC 1.2 的充电器还是其他附件。  但是,此检测方案不如使用ID (您可以在ID中区分更多类型的附件)更精细。

    谢谢!

    亚当