This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3865万:MDIO问题

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571531/dp83865-mdio-issue

部件号:DP8.3865万

您好,

我使用DP8.3865万DVH创建了5个原型PWA。

我正在调试这种PWA,并面临以下症状。

我需要您的帮助才能继续调试。

 

症状:

DP8.3865万不响应来自MAC的MDIO访问。

请参阅连接的MDIO访问。 所有PWA都有相同的症状。

e2e.ti.com/.../IPC_5F00_debug.pdf
 

我尝试对PHY应用反向MDC时钟,但结果出现相同的症状。

 

问题:

PHY在哪些情况下响应MDIO访问?

要继续进行DP8.3865万 MDIO调试,您有哪些建议/建议?

 

你怎么看?

谢谢你。

此致,

中泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,中泽,

    在此处查看您的问题的一些事项。 首先,您应该检查PHY是否不响应其它PHY地址,以防由于外部原因而未正确检测到带式电阻器。

    其次,查看您的时间,似乎在释放重置线路时MDC正在切换。 请参阅DP8.3865万数据表中的6.2 部分,特别是Time T3。

    T3显示MDC不应切换,直到释放重置20毫秒后才会切换,在此期间,MDIO线路应保持高位。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rob。

    感谢您对MDIO调试的建议。

     

    我在下面确认了您的观点。

    第一:

    我通过使用PWA#2和#3将PHY地址1更改为31,确认PHY MDIO没有响应。

     

    第二:

    我已确认释放重置后MDC切换计时。 切换前有20毫秒或更长时间的延迟。 请参阅随附的。

    我正在使用Altera的IP核心MAC,它在我的FPGA设计中支持DP8.3865万。 我在MDC线路上没有任何用户逻辑,只是直接连接到PHY。 MDIO线路上具有双向和Hi-Z逻辑设计。

    e2e.ti.com/.../mdc_5F00_toggling.pdf

    请告诉我是否有其他导致PHY不响应的情况。

     

    谢谢你。

    中泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,中泽,

    请浏览本故障排除指南,确保检查并满足指南中的所有要点: www.ti.com/.../snla065a.pdf

    如果PHY正常工作并且VDDIO设置为与MAC的MDIO接口相同的级别(3.3V),则与MDIO通信应该没有问题。

    从您的文档中,我无法确定您要写入哪个注册表。 请使用寄存器地址0x0002,如果正确启动PHY,响应将始终为0x2000。

    另请分享PHY部分的示意图。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rob。

     

    我附上了使用活动探针测量的时钟波形。

     e2e.ti.com/.../clock.pdf

    由于MDIO无法正常工作,我无法完整地完成故障排除指南。

    我曾经尝试向0x00 BMCR发出读/写命令。 我当时捕捉到了波形。

     

    我是否可以通过电子邮件获得联系信息,以便直接发送示意图?

    我还会询问我们的当地供应商,他们是否可以将原理图直接发送给TI。

     

    谢谢你。

    此致,

    中泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nakazawa:

    我已向您发送连接请求以及我的电子邮件ID。 您可以将原理图离线转发给我,我们可以对其进行查看。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Aniruddha。
    我刚刚发送了示意图供您查看。
    谢谢你。
    此致,
    中泽
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TI的任何人是否可以向我回复原理图审查结果?

    谢谢你。

    此致,

    中泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    中泽

    我们正在研究这一问题。 我们将很快作出回应。

    感谢您的耐心等待,
    Sam