This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IRPAP-EVM:DP8.3867万IRPAP-EVM Gerber数据

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573576/dp83867irpap-evm-dp83867irpap-evm-gerber-data

部件号:DP8.3867万IRPAP-EVM
主题中讨论的其他部件: DP8.3867万IR

您好,

我想获取DP8.3867万IRPAP-EVM的Garber数据。

我的客户将评估DP8.3867万IR以使用EVM。

由于他们将 设计可连接的硼钢,因此他们需要DP8.3867万IRPAP-EVM的Garber数据或详细的尺寸图。

他们可以读取 以下扩展名:

 {\f2 .PCPA},{\f2 .dxf}和{\f2 .dwg}

我可以得到一个吗?

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我希望尽快获得以下信息。

    即使不是CAD数据,是否有数据显示J8,J9和固定孔之间的确切位置关系?

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoshida-san,您好!

    *已删除电子邮件

    此致,
    罗斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ross - San,

    感谢您的回复。

    我给您发送了一封电子邮件

    请检查。

    此致,

    Tomoaki Yoshida