This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0031万:可应用于10Gbps (最大距离20 km)?

Guru**** 2524640 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573964/tlk10031-can-be-applied-for-10gbps-max-distance-20km

部件号:TLK1.0031万
主题中讨论的其他部件: TLK1.0232万

您好,

我们要设计数据速率为10Gbps (最大距离20 km)的系统,收发器芯片将连接到FPGA和SFP+光学模块。TLK1.0031万是否可用于该应用?

谢谢!

路缘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,路缘,

    TLK1.0031万能够通过10GBASE-SR或10GBASE-LR与光学模块连接。 对于这些物理层,计划使用的距离太长。 请让我与团队确认此设备是否可行。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SFP+光纤收发器的光纤接口   符合IEEE 802.3ae 10GBASE-LR,是否正常?

    谢谢!

    路缘

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,路缘,

    正如我之前提到的,TLK1.0031万可用于支持光纤(10GBASE-LR,10GBASE-SR等)和背板(10GBASE-KR)应用的10G以太网。 它们支持64b/66B编码,加扰,时钟容差补偿,前向纠错,背板以太网自动协商, KR链路培训和测试模式生成/验证。 据我所知,10GBASE-LR支持UP ~10 km。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luis,

    TLK1.0031万/TLK10232能否1.0232万能否用于10Gbps单向点对点数据传输系统?

    谢谢!
    路缘