This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:自动协商接收器(0x37)

Guru**** 2546150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/574312/tps65982-autonegotiate-sink-0x37

部件号:TPS6.5982万

大家好,

我的客户正在设计带有Alpine Ridge的TPS6.5982万,用于笔记本电脑应用,并使用项目“TPS6.5982万_Intel_AIC-78_12.TPL”。
他是否应将自动协商接收器(0x37)作为 以下默认值?  



我听说如果他清除了自动协商接收器(0x37)的所有复选框,USB设备无法被识别,尽管 他的应用程序 仅是源(DFP)。

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita-san,您好!

    如果在控制配置中未启用“进程交换到接收器”,则保持这些启用将无效。 您可以让他们保持不变。 无需更改。

    谢谢!
    Eric