This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:最大分辨率

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C187

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573362/sn75lvds83b-maximum-resolution

部件号:SN75LVDS83B
主题中讨论的其他部件:DS90C187

我以前用过这款LVDS转换器来驱动1024x768的显示器,它的工作很好。 我想知道我可以驱动的最大分辨率是多少,因为数据表中没有明确说明。 1920x1200是否1200是否不存在问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    LVDS83B无法使用请求的分辨率。 您必须看看德州仪器(TI)的WUXGA设备,如 DS90C187或类似设备。

    此致,

    Gerardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 您认为它可以与1280x800配合使用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    是的,设备可以在该显示分辨率下工作。

    此致,

    Gerardo