This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR440:DS25BR440线对内偏斜

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR440, DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573983/ds25br440-ds25br440-intra-pair-skew

部件号:DS25BR440
主题中讨论的其他部件: DS110DF410

您好,

我有一个关于DS25BR440歪斜的问题。

我们的客户正在寻找中继器或重新计时器。

他们担心数据歪斜。

在再计时器DS110DF410的数据表上有一个内部对偏差,但在DS25BR440上没有。

我能知道DS25BR440的内部对歪斜吗?

没有其他中继器产品的描述,是否有任何原因?

 

此致,

Tomoaki Yoshida

 

 

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    此设备的信道偏移通常小于25 ps。  在许多情况下,实际测量值<10ps。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    感谢您的回复。
    我可以理解信道与信道歪斜的程度。
    同一通道的正负输入之间的偏差有多长时间?

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Tomoaki:

    所收集的数据都是"差异"的。  这使得很难直接了解各个信号组件的变化情况。  如果我查看差分TPHL和TPLH测量之间的传播延迟差异,我发现它们的平均值为~ 5ps。  由于每种差分测量都是输出+和输出-信号的组合,因此它建议单个组件通常匹配为~ 5ps。  

    此致,