This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:符合SN65DP159 HDMI2.0B标准

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/572212/sn65dp159-sn65dp159-hdmi2-0b-compliance

部件号:SN65DP159

大家好,

客户询问SN65DP159是否符合HDMI2.0B标准?

请注意,由于产品数据表仅显示,设备支持高达6-Gbps的HDMI2.0a发射器电气参数,但未显示任何信息HDMI2.0B? 请提供建议。 谢谢。

此致,

亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能详细说明具体需求吗?
    有时,设备可能没有HDMI 2.0b合规性标记,但可能满足客户的需求。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    更具体地说,客户想知道SN65DP159是否通过了HDMI2.0B合规性/认证测试? 请提供建议。 谢谢。

    此致,

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur:

    是DP159通过2.0 符合性测试。

    客户是否存在合规性问题?

    我将通过电子邮件发送合规性报告。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    询问客户有关HDMI2.0B的信息,但不询问2.0。

    谢谢。

    此致,

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur:

    DP159仅处理电平信号(数据速率,偏移,抖动,电压级别),并且对TMDS时钟频率(从2.0 到HMDI2.0B)进行了小的侦听。由于这些参数尚未更改,因此DP159仍然兼容HDMI2.0B

    HDMI2.0B的协议级别有所变化,但Dp159不处理该层。

    此致