This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万EVM:显示备用模式

Guru**** 2480655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573949/tps65986evm-display-alternate-mode

部件号:TPS6.5986万EVM

您好,

我们正在将TPS6.5986万 EVM与DP扩展板配合使用,并尝试使用Type c将DP数据发送到显示器。

显示屏工作不正常 ,需要有关如何在交替模式下为2行DP配置PD的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rajeshnag,

    如果打开TPS6598x应用定制器,则可以单击“打开”->“新建项目”。 在这里,您可以找到许多可用于您的应用程序的固件模板。 只需过滤TPS6.5986万,端口类型和您想要的功能,就会显示固件模板。 加载该模板后,您可以将应用程序固件闪存至设备。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rajeshang,

    如果您仍有关于DP备用模式的问题,我们有一份应用手册,可供您查阅。 请在以下链接中参阅:
    www.ti.com/.../slva844.pdf

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    谢谢你。

    但我们的实际情况是,我们有移动设备,并尝试使用PD控制器和Toshiba EDP转MIPI DSI转换器在终端反映移动显示。  

    如果您需要更多信息,请告诉我。  

    在工具中,如果我选择模板,每次都会出现此错误。

    谢谢

    Rajeshnag  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rajeshnag,

    我们已注意到应用程序自定义工具中存在此错误,并正在努力发布修复程序。 但是,在此期间,您可以通过以下链接访问固定模板:
    e2e.ti.com/.../209.3402万

    谢谢!
    Eric