This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:系统配置寄存器(0x28)的USBPath (位2:1)

Guru**** 2479005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/571318/tps65982-usbpath-bit-2-1-of-system-configuration-register-0x28

部件号:TPS6.5982万

大家好,

应用程序自定义工具显示以下信息以启用RP和EP。
它显示可以同时启用 RP和EP。





另一方面,根据"主机接口技术参考手册"(第22页),不能同时启用RP和EP。


http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/slvuan1/slvuan1.pdf

USBPath [2:1]=11b是否同时启用 RP和EP? (打字错误?)

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaita,您好!

    是的,您可以在TPS6.5982万上启用USB RP和USB EP。 文档正在更新,将反映此编辑。 USBPath [2:1]=11b同时启用RP和EP。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric San,

    感谢您的回复。 我明白了。

    我的客户在应用程序自定义工具中使用TPS6.5982万_Intel_AIC-78_2_12.TPL,  USB RP和USB EP的默认值似乎都已启用。
     是否应将这些位保留为默认启用?
    我觉得很遗憾,我不能详细了解这些功能。
    应用说明中是否有任何描述/说明?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以有你的评论吗?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Yaita-san,

    两个位都可以保留为默认启用。

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Eric San,

    感谢您的回复。

     如果"USB EP"被禁用,是否存在任何问题?
    问题的背景是我的客户 在 之前的型号中禁用了"USB EP" ,因为它是 当时配置工具的定义值。
    *他设计了带有Alpine Ridge的TPS6.5982万,用于笔记本电脑应用。

    此致,
    Yaita