This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617A无输入信号,输出低切换信号

Guru**** 2537750 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573603/tca9617a-tca9617a-no-input-signal-output-low-toggle-signal

部件号:TCA9617A

尊敬的团队:

  我们的客户在 服务器应用中使用了2个TCA9617A,电路与附件相同。

客户 遇到奇怪的现象:一侧没有信号输入,仅拉高,但B侧有切换波形。 (数据和时钟引脚出现相同现象。)

您能否回答客户的问题:1. A侧电压应 低于B侧?

2,两个TCA9617 B侧无法串联连接在一起,对吧?

切换输出的根本原因是什么?

第一个波形为B侧clk。 第二个波形为B侧击放大。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人回复我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Thomas:

    是的,根据数据表的"电源建议"部分,即使在设备被禁用和功率提升期间,VCCA电压也应始终低于VCCB电压。 从原理图上看,您在一个电路上使用VCCA上的3.3 V和VCCB上的2.5 V -是否正确?

    如果您能够在VCCA < VCCB的情况下操作设备,但仍观察到这种切换,您能否同时监控示波器上相应的"A"侧信号和"B"侧信号? 这可以帮助我们缩小根本原因的范围。

    您认为不能将一台设备的"B"侧连接到另一台设备是正确的。 这是因为"B"侧向其低电平输出引入了0.5 -V偏移,从而使其稳态输出电压保持在低电平输入电压阈值之上。 这是为了使数据从主设备正确地流向从设备,反之亦然。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Max:

     感谢您的回复。