This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR287,DS90CR288A凸轮链路发送器/接收器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR288A, DS90CR287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573543/ds90cr287-ds90cr288a-cam-link-transmitter-receiver

主题中讨论的其他部件:DS90CR288ADS90CR287

您好,  

在我们的自定义设计中,我们使用Camlink接口。  我们的要求最高为80 MHz。 我们已为此 接口选择了DS90CR287,DS90CR288A。 这是正确的选择吗?

正如在一篇文章中所说,TI没有任何CameraLink发送器或接收器。

谨致问候

Neelam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Neelam您好!

    DS90CR287,DS90CR288A (28位)是基于提供的标准的合理选择。 温度为-10C至70C,而不是-40C至85C。 EVM CLK3V28BT-85可用于评估DS90CR287/28A的工作情况。

    谢谢!
    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。 我们需要-40至85 C温度范围内的设备。 您能建议在该范围内使用DS90CR287,DS90CR288A的替代产品吗?

    请您说明一下平板连接和凸轮连接之间有何区别,因为在论坛中提到平板连接芯片可能不适合凸轮连接应用。


    e2e.ti.com/.../56.3211万

    此致

    Neelam