This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1042H:模拟模型

Guru**** 2815875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/573852/tcan1042h-simulation-model

部件号:TCAN1042H

您好,

我希望您确认TI是否有基于simlink的模型。

我知道TI有pspice和ibis模型,但是我不知道TI有基于simlink的模型。

请告诉我TI有此模拟模型吗?

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Machida-San,

    遗憾的是,我们没有用于TCAN1042的Simulink模型。 我们目前仅提供IBIS,SPICE和VHDL-AMS型号。 我很想了解更多有关您对Simulink模型的需求;请随时向我发送一封私人电子邮件-我的TI.com电子邮件别名是"m-Robertson"。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Max-San,

    感谢您的回复。

    我将检查客户为何要求Simulink型号,并将向您发送反馈。

    巴西,

    町田