请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TUSB1210 主题中讨论的其他部件: AM3703,AM3715
团队成员,您好!
希望你一切顺利。 您是否能够为以下客户问题提供任何建议:
客户需要USB收发器来驱动主机端口;为两种不同的应用程序寻找两个部件,一个是ULPI选项,另一个是可从传统数据总线运行的异步选项。
TUSB1210只有一个USB端口;客户需要两个端口才能同时连接主机和设备。
使用2x TUSB1210可能会引起总线争用,而TUSB1210有芯片选择引脚,数据表不是很清楚这是什么,只是它会使设备断电,并且TRI会显示ULPI总线,这是您想要防止总线争用的。
客户在数据表中看不到任何内容,告诉他设备断电时还会发生什么情况,USB接口是否继续工作?
此外,客户看不到任何中断输出引脚,以使处理器知道有可用数据
客户需要说明在ULPI总线上可以做什么和不能做什么。 需要能够连接两个控制器,一个用于主机,另一个用于从同一ULPI总线挂起的设备,这似乎是不可能的。
此致,
Randhir